This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:2.4GHz 时的 EMI 峰值高于 FCC EMI 限制

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1383137/cc2651r3sipa-emi-peaks-at-2-4ghz-above-fcc-emi-limits

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:


在我们对 CC2651R3SIPAT0MOUR 的预扫描期间、正常运行(广播以进行配对)和充电期间会出现峰值尖峰。

(1)正常操作:  V-Scan : 失败,-0.86dB@2.426211GHz
(2)单位充电    :  H 扫描: 失败,-1.79dB@2.401739GHz
                   V-Scan: 失败、 -1.99dB@2.426GHz
问题1。 此模块已获得 FCC 认证、这些峰值是否可接受?

问题2: 配对期间我们是否需要降低发射功率以及如何在软件中进行配置?

问题3。 如果我们缩短广播间隔时间-什么是推荐间隔?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mar:

    问题1。 我需要目前不在办公室的 FCC 认证专家的帮助,直到下周,我会尽快回复您。

    问题2: 降低发射功率将降低 EMI、有关 信息、请查看 API 文档中的 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()。

    问题3。 建议的广播间隔时间应根据您的用例定义。 查看 扫描和广播基础 SLA 中的广播参数以了解更多信息。

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mar、

    如果根据 https://www.ti.com/lit/an/swra748/swra748.pdf 中记录的要求使用该器件 、则应该没有问题。 我对您的测试结果很好奇、因为您没有包含您使用的限值、测试设置或实际测量值。 没有这些信息就无法评估结果。 由于2.4GHz–2.4835GHz 频带的 FCC 限制为+21dBm、 CC2651R3SIPAT0MOUR 的最大发射功率 为+5dBm、因此、提供的数据实际上没有意义。 有关  FCC 限制的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swra048.pdf。

    谢谢!

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanguy 和 Jake

    谢谢你。


    设置/设置

    (1)将 DUT 设置为在没有链路伙伴的情况下通告20ms。
    (2)测试限值设置: 峰值+限值= 74dBuV/m、AVG 限值= 54dBuV/M

    您的意思是在2.4GHz–2.4835GHz 频段上:FCC 限制是 +21dBm、相当于 116.23dBuV/m? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mar:

    您的广告渠道与您提供的上述信息一致:

    2426MHz =通道38

    2402MHz =通道37

    信道37、38是广播信道、因此我预计它们上会有活动。

    对于输出功率、  执行传导测量(通过同轴电缆连接到测试设备)、而不是辐射测量。

    在设置这些限制时、您指的是什么? 这些限制看起来像是频带边缘测试的限制、但不适用于有意使用的辐射体频带。

    据我所知、您需要评估或测试哪些特定的 FCC 要求? 例如、频带边缘评估可能如下所示:

    任何杂散发射或预期发射的能量不能超过频带边缘达到提供的限值的应用。 此图来自我们的 CC2651R3SIPA 认证报告(https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/certification/MD-gej3rHqrPC/7.20.00.00/CC2651R3SIPAT0MOUR_Cert_Reports_ 7_20_00_00.zip)。 或许最好查看这些报告并将其与您的结果进行比较。 这些测试报告介绍了测试条件和限制。 如果您看到的结果类似、则应该不错。

    具体而言、请查看 FR242614A_R01_Part15C_TI_CC2651R3SIPA.pdf、即蓝牙低耗能报告。 附录 E 和 F 显示了频带边缘限制。  

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克、

    感谢您提供的见解、在预扫描过程中、实验练习刚刚添加了杂散发射限制。

    在进一步的扫描中-实验为有意的辐射体频带(BLE 广播通道)添加了抑制滤波器、现在我们通过了测试。