This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:I/O 输入规范

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389205/cc2674r10-i-o-input-specification

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T244

工具与软件:

我与一位客户合作、该客户使用 SN74AVC2T244作为另一个 MCU 和 CC2674器件之间的电平转换器。 我们发现电平转换器的驱动强度非常高、这会导致 CC2674输入端出现振铃。 上冲约为4.11V、下冲约为-1.41V。 用于 CC2674的 VDDS I/O 电源轨的标称值为3.3V。

这 在技术上 违反了我们的数据表规格、但持续时间仅为~7ns。 我们想知道这是否会导致 CC2674器件过早磨损。 显而易见的解决方案是在电平转换器附近增加一些较小的串联电阻、但客户正在尽可能避免由于生产时间非常紧迫而导致不必要的电路板旋转。 请参阅随附的示波器图像:

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    否、客户运行器件时不应超过绝对最大额定值。 绝对最大值代表器件可以承受但无法运行的值。 如数据表中所述(绝对最大额定值表的脚注1):

    应力超出"绝对最大额定值"下所列的值可能会对器件造成永久损坏。 这些列出的值仅仅是应力额定值、并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    谢谢!

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了结束该主题、我们进行了离线讨论。 主要 结论是、TI 没有超出数据表中绝对最大值的可靠性和测试数据。 正如客户已经在少量器件中显示的那样、这个器件最初能够在客户特定条件下并且在3.3V 额定电压和~25°C 温度下成功运行。 但是、尚不清楚应力在什么位置会导致灾难性故障、尤其是对于大量器件和更大温度范围而言。

    TI 的官方立场仍然是在驱动器侧(电平转换器)添加串联端接、确保绝不会超过绝对最大额定值。

    谢谢!

    Stuart