This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340 OAD 示例未运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389926/cc2340r5-cc2340-oad-example-not-running

器件型号: CC2340R5

工具与软件:

您好!

我将使用 CC2340R5、并从 SDK 8.10中获取基本的 BLE OAD 示例。 我按照 TI.com 上 README.html 中提供的说明调试代码。 但是、程序不会在完成所有步骤后的任何断点停止。

将 SP 的值设置为0x20009000、PC 的值设置为0x2C66D、VTOR 的值设置为0x6100。

我还尝试直接写入到存储器地址、但阻止了写入

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 CC2340Rxx 器件。

    很抱歉您遇到此类问题。

    根据您共享的屏幕截图、看起来预期会包含应用程序代码(即0x6100)的闪存存储器是空白的(即填充0xFF)。

    我想问一下您是否更改了默认使用的地址?

    器件的闪存是否被意外擦除?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复。 我使用定制电路板

     

    我观察到我正在存储器地址0x32100处获取复位矢量的数据。 我认为这可以解决我的问题  

    谢谢你