This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:OOB 无法在&quot 上工作;Simplelink Starter"用于 LPSTK-CC1352R 的 Android 应用程序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389979/lpstk-cc1352r-oob-not-working-on-simplelink-starter-android-app-for-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R

工具与软件:

尊敬的 BLE Champs:

我有3个 LPSTK-CC1352R 套件、尝试在 BLE 上进行 OOB 演示"多传感器"。

我已经下载并安装了"Simplelink 入门版" v5.14.0(build 100)在我的三星 M31 Android 手机,运行 Android 版本12。

手机可以在蓝牙发现屏幕中作为"多传感器"扫描设备、但在"Simplelink Starter"应用中无法扫描相同的设备。

我可以扫描 LPSTK ANC、也可以在 NRF CONNECT 等其他应用上进行连接、读取和写入。

我的手机数据已关闭。

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来像是一个愚蠢的应用错误。

    我单击了"不显示此消息"通知、该应用程序就像一个魅力。

    此致