This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5:48MHz 射频寄生噪声

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1384862/cc2340r5-cc2340r5-48mhz-rf-parasitic-noise

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2340R2

工具与软件:

你(们)好 Anthony Vaughan。

本函探究了 CC2340R52E0RGER (24引脚封装)的48MHz 寄生噪声。

1.测试条件

- FW:TI 示例源

- Tx、Rx 测试使用了 Smart RF Studio

- RF 信号测量: pin1 (ANT),无滤波器

根据 EMC 测试标准、低于1GHz 的限值是-54dBm、但在48MHz 下的电流规格约为-47dBm。

2. LP-EM-CC2340R5 (芯片封装:CC2340R52E0RKPR (40引脚封装))测试

 未检测到- 48MHz 寄生噪声  

我们的原理图和 PCB 布局是参考 TI 示例原理图设计的。 但我想询问导致48MHz 频率出现的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 原理图仅部分涵盖了确保48MHz 晶体正常运行的要求。 布局也会严重影响该方面。

    在本例中、我希望您将您的设计提交给我们的设计审查流程。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此机密审查流程将有助于确定可能影响您产品性能的潜在设计方面。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desouza

    我的一个主要客户 I-SENS 正在评估 CC2340R52E0RGER (24引脚封装) 并找出技术问题。

    感谢发布和支持设计审查。 同时、您的团队能否为其提供支持?

    客户希望确保 EMC 性能(尤其是48MHz)是否有任何封装差异。 这是因为客户使用 TI EVM 进行了相同的测试、发现 即使下载了相同的固件、LP-EM-CC2340R5 (芯片封装:CC2340R52E0RKPR (40引脚封装))测试也没有问题。 客户说、唯一的区别是封装类型。

    因此、如果您的团队像客户一样使用24引脚封装器件(CC2340R52E0RGER)进行测试、相互比较并找到根本原因将非常有用。

    您会执行此测试并分享结果吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与5x5封装相比、我们的评估和验证测试未显示4x4封装的杂散发射增加任何。

    我看到客户已发送文件进行设计审核。 我们将尽快处理该问题。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael

    感谢您的反馈和感谢。  

    如果是4x4还是5x5、您可以分享每个 EMI 测试结果吗? 这将非常有助于与客户测试结果进行比较。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Rafael

    请分享4*4封装参考原理图和 PCB 布局。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新的数据表信息包含在 CC2340R2和 R5器件上执行的验证测试。

    有关 LP-EM-CC2340R5开发套件(使用5x5封装)的完整认证报告位于以下 URL:

    https://www.ti.com/product/CC2340R5#design-tools-simulation

    4x4封装的参考设计位于:  

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr189

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael

    I-SENS 想购买"LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4"。 TI 商店上似乎没有库存。 您能帮助客户购买这款吗? 或者让我们知道如何订购。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    很遗憾、我们不销售此电路板。 它是专为帮助客户使用此特定封装而定制的参考设计。 抱歉。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队

    尚未审核设计?

    我在等你的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计仍在审查阶段。 该报告应在7月22日星期一之前准备就绪。

    此致、

    Rafael