This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:无法在.syscfg 文件中打开 CC2651R3板。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2651P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389741/cc2651r3-unable-to-switch-on-cc2651r3-board-in-syscfg-file

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: CC2651P3SysConfig

工具与软件:

CCS 版本:12.7

SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

我们正在开发 CC2651R3微控制器。因此、我们使用的是 CC2551P3的 Project_Zero 示例代码。

我们根据该参考指南" 在 CC13x1x3或 CC26x1x3上运行软件示例"进行了所有更改

进行更改后构建项目、我们遇到任何错误、但项目属性变体和内核仍然相同、即 CC2651P3 (Project properties -> CCS general-> device -> variant & core)、如下面的屏幕截图所示。

此外、我们无法在.syscfg 的"Board"部分选择"CC2651R3"名称、您可以参考以下屏幕截图。

请指导我们如何解决此问题、

此致、

Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarohi:

    如果您已经按照迁移指南中的所有说明进行了操作、那么您应该会看到在 SysConfig 电路板视图和 BLE 或射频设计模块内部都选择了 CC2651R3 LaunchPad。

      

    您不会在"Project Properties"中观察到任何更改、并且您将无法使用 SysConfig Switch 工具、只要您能够构建工程、此工具是可以的、因为生成的图像将适用于 CC2651R3。

    此致、
    Ryan