This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:LP_EM_CC2340R5和 LP_EM_CC2745P10的 Rx 灵敏度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389054/cc2340r5-q1-rx-sensitivity-of-lp_em_cc2340r5-and-lp_em_cc2745p10

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC2340R5、CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 团队

   最近、我们正在   通过 conduted 测试 LP-EM-CC2340R5启动板和 LP-EM-CC2745P10启动板来获取射频性能。

   我们得到了1M 物理 RX 灵敏度在 LP-EM-CC2340R5中约为-94.5dBm、在 LP-EM-CC2745P10中约为1M 物理 RX -95.5dBm 。

   但在数据表中 、对于 LP-EM-CC2340R5 1M phy RX 灵敏度为-96dBm、 对于 LP-EM-CC2745P10、灵敏度为-96.5dBm。

   我们的惊喜如下所示

    LP-EM-CC2340R5图像: host_test_lp_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.hex、SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

    LP-EM-CC2340R5的图像: HOST_TEST_LP_EM_CC2745R10_Q1_FREERTOS_ticlang.out (在 TI.com 中提供并下载 .hex 映像)

   仪器:IQXel-80

   环境:通过 IQXel-80端口连接到 LP_EM_CC2745P10/LP_EM_CC2340R5 SMA 端口的射频电缆。 15pF 电容连接到 SMA 而不是天线路径。 我们使用 网络分析器来 测量射频电缆的路径损耗。  LP_EM_CC2745P10/LP_EM_CC2340R5在 屏蔽箱中进行隔离。

   我们无法获得如数据表所示的性能。 我可以让您的电源测试传导射频性能吗? 它是在一个 孵化器,其温度保持25 摄氏度?

 QL

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 QL、

    我们的测量在温度受控和射频屏蔽区域内完成。 温度的小幅升高不会对灵敏度产生太大影响。 不过、数据表中的数字只是典型值。 器件之间始终存在一些差异。 您测试了多少个器件?

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、HG、

        我们只测试了2种样本、仅 1件。  我们将在 DUT 启动时再次进行检查。 也许 我们的环境隔离不是那么好。 我们稍后再试。

    此致、

    QL