工具与软件:
您好!
1.通过一个1s 周期的软件计时器,每秒重新加载不同的广播数据,并将已建立的连接(作为主机)的连接参数更新为:间隔1s ,超时8s ,延时0。 通过仿真、可以知道已接收到 GAP_LINK_PARAM_UPDATE_EVENT、但在后续连接事件中不会将任何数据包作为主机发送、从而导致连接超时断开连接。
2、以1为基础,将重载广播数据的计时周期设为2s ,或者将连接间隔更新为625ms ,使连接参数更新后,数据包发送出去,保持连接。 但是、无法针对每个连接事件发送数据包。 通常、发送数据包需要2到3个连接间隔。
3、当广播只在开始时启用而不重新加载广播数据时,上述连接参数更新后可以保持连接,连接事件的包发送相对完整。
您能否帮助分析上述大量广播数据对现有连接造成影响的原因、并就如何避免这种影响提供建议?