This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:在 CC2651R3SIPA 上配置 HOST_TEST 的 UART 波特率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2651R3SIPA, CC2651R3SIPA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1386170/cc2651r3sipa-configure-uart-baudrate-of-host_test-on-cc2651r3sipa

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他部件:, UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在 CC2651R3SIPA (LP-CC2651R3SIPA)上执行 HOST_TEST。

当设置 UART 波特率时、除了系统配置115,200外、

PC 工具(BTool)无法通信。
BTool 也被设置为相同的波特率。

为什么?

B.R. Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiro:  

    感谢您的咨询。 您是否仔细检查了 COM 接口? 您能在上执行 host_test 示例吗 Uniflash 然后使用 BTool? 您是否还可以确认您使用的是哪个 SDK 和 CCS 版本?  

    此致

    Ivan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊凡-桑、

    非常感谢您的答复。

    COM 接口正常。
    HOST_TEST 示例能够在从 Uniflash 加载后执行。
    然后、也可以使用 BTool。
    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

    CCS 版本:12.7.1.00001

    B.R. Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊凡-桑、

    我仅在随附图像中修改了波特率。

    如果还有其他配置、我们来了解一下。

    B. R  Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、

    应该在文件内的项目中修改器件用于 HCI 通信的波特率 /NPI/Transport/UART/npi_tl_uart.h 或预先定义符号 NPI_UART_BR 来配置

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    非常感谢您的答复。

    我解决了这个问题。

    此致、

    Hiro