This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:MCU 和调试器之间的数据通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1390171/cc2340r5-data-communication-between-mcu-and-debugger

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我当前正在将 CC2340R5 IC 用于我的应用。 我还将 JTAG 引脚用于其他应用、可将其视为 GPIO。 为了适应这种情况、我在 SWDIO 引脚上放置了一个电容器。 不过、我遇到了一个问题、即 JTAG 功能在电容器移除后无法正常工作、JTAG 正常工作。 什么原因可能导致该问题? 另外、MCU 和调试器之间的数据通信速度是多少?

IC - CC2340R5

DEBUGER-LP-XDS110ET

非常感谢您的帮助。

谢谢、此致

Ratan Dalei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratan:

    我不确定我是否理解您所做的事情。 也许请用一些原理图详细说明一下吗?

    此致、

    Hg.