This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:CC2674P10

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392529/cc2674p10-cc2674p10

器件型号:CC2674P10

工具与软件:

您好!

我正在使用 cc2674蓝牙芯片进行蓝牙通信、我们发现以下问题可能需要我们解决的以下问题:
我们在无钥匙进入系统中面临一个 BLE 问题。 当我们检查该问题时、手机 在绑定后无法从 TI 电路板读取 GATT 特性。 在所有者配对期间、如果仍未绑定、器件将能够读取此特征。 但是、一旦在进一步连接时绑定、 在大多数情况下、器件会尝试读取特征、但无法读取该特征。 很少成功。
我们在相同的用例中尝试了第三方应用程序、以检查是否是电话的数字钥匙端的问题。 我们也会看到类似的行为

谢谢。此致、
Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ble_log、在这里、为了获得更多信息、我将共享 ble log、同时发出 occures with pixel 7 pro with Android version 14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant。

    感谢您联系我们。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。 与此同时、您能否说明您正在使用的 SDK 版本以及正在实现的用例?

    此致、

    1月