This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:GATT_Notification 发送成功、但移动应用没有显示已收到通知

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389960/cc2642r-gatt_notification-send-success-however-the-mobile-app-did-not-show-that-it-was-received

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队

   SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

  我调用 GATT_Notification 函数、函数返回成功、但应用未收到任何消息。  这是否与蓝牙默认安全连接有关?

我想禁用安全连接、、但 SysConfig 无法设置为 GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE。

NRF 连接: 未接收到通知数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您使用的设备? 这适用于汽车帐户吗?

      我调用 GATT_Notification 函数、函数返回成功、但应用未收到任何消息。  这是否与蓝牙默认安全连接有关?

    请确保在电话端启用了通知接收:

    还请使用蓝牙监听器检查是否已发送通知。

    [quote userid="611633" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1389960/cc2642r-gatt_notification-send-success-however-the-mobile-app-did-not-show-that-it-was-received、我要禁用安全连接 。但 SysConfig 无法设置为 GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE

    恐怕这是不可能的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      通知已发送、我提供一个数据流,帮助我看到应用程序无法收到原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。

    看起来您使用的是 GATT_Notification (),并将0x0 (false)用作"Authenticated"参数。 我认为应该将此参数设置为0x02 -见 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.40.00.77/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___a_t_t___g_a_t_t.html#gac61599736be6b39a5b18d3ef6eb7a45a

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      当我移植其他人的示例代码时,属性表的相应索引值不正确,导致连接句柄不正确,所以应用没有收到它。我自己修复了它