This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:调试所需的最低信号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1391838/cc2340r5-minimum-signals-required-for-debugging

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他部件:LP-XDS110ETENERGYTRACE

工具与软件:

你好。

我使用 LP-EM-CC2340R5和 LP-XDS110ET 创建了软件。
接下来、我打算制作一个小型电路板、并通过 SWD 将其连接到 LP-XDS110ET 以进行调试。
我计划通过 LP-XDS110ET 的20引脚连接器连接以下信号。

3V3
GND
SWDCK
SWDIO
LP_RESET

我还想使用 EnergyTrace 测量电流、但需要任何其他信号吗?
此外、如果我从不按下 LP-XDS110ET 上的复位按钮、是否不需要 LP_RESET?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桥本学

    我希望你做得好。 是的、您提到的5根导线与下图中的闪烁所需的导线匹配:

    对于 Energytrace、您只需连接 GND 和3V3即可读取电流。  

    调试加载期间可能需要 LP_RESET、因此我建议保留它。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    现在、我可以放心地制作小尺寸电路板。

    此致、