This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:无法使用 BTool 执行 OAD

Guru**** 2508485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392010/cc2651r3-unable-to-perform-oad-using-btool

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: CC2651P3

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

器件型号 CC2651R3

SDK 文件:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

当我们处理 CC2651R3时、我们要检查 OAD、因为我们使用的是 SDK 示例项目中的项目0 (CC2651R3 从 CC2651P3迁移)

 我们学习了本指南、并按照 低功耗蓝牙增强型无线下载(OAD)基础知识中提到的所有步骤进行操作

我们尝试使用 BTool 应用程序执行 OAD、但收到以下错误、如下图所示。

请指导我们如何解决此问题、

此致、

Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarohi:

    感谢您联系我们。 要确认、您是否有两个 LaunchPad 正确? 连接到 btool 的调试器应具有 host_test。 如果您在 btool 中使用的 COM 端口、但看到了此消息、那么可以尝试在 BTool 中重置并重新打开 COM 端口吗?

    此致、

    1月