This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:直流/直流引脚的电感器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392130/cc2340r5-q1-inductor-for-dc-dc-pin

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

在参考原理图 OF CC2340R52N0RKPR 中、电感器放置在直流直流引脚前面。

如果我们已经在提供3.3V 电压的降压稳压器中使用过、是否有必要考虑引脚的电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    可以将该器件配置为使用内部直流/直流转换器或全局 LDO。 如果使用内部直流/直流转换器、则需要有电感器。 如果您使用全局 LDO、则可以移除电感器、但10uF 电容器仍必须位于 VDDR 网络上。 您应该注意到、如果使用全局 LDO 而不是 DCDC、电流消耗会增加。

    此致、

    Hg.