This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:板载 ProjectZero 未启动

Guru**** 2832565 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1365328/lp-em-cc1354p10-projectzero-on-board-not-starting

器件型号:LP-EM-CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:CODECOMPOSERCC1354P10

刚刚收到 LaunchPad 和 XDS110ET。 我已经按照用户指南中的说明连接了这两个引脚。 跳线已根据要求设置、并在原理图中进行了验证(默认)。 我本来期望"开箱即用示例"(ZeroProject)将会启动、但我没有在 SImplement-App 上看到器件、并且控制台窗口(putty)中没有任何内容。 使用用户指南、我尝试按照安装浏览器插件和 TICloudAgent 的说明恢复"开箱即用体验"。 进度条会一直运行直至达到20%、然后消失。 无成功或错误消息-重置电路板后、应用仍然没有反应。

我安装了 SimpleLink CC13xx-cc26xx-SDK (7.40.00.77)、并在 CodeComposer 12.7.1上导入 ProjectZero-example、然后对其进行编译并将其上传到电路板上。 使用调试器,我可以看到,在 iCall.c 函数 iCall_waitMatch ()返回 ICALL_ERRNO_TIMEOUT ,从而调用 iCall abort(),这是一个无限循环。

现在我卡住了-我是否收到有缺陷的主板、或者我是否忘记了设置主板的东西?

此致

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我刚刚从7.10.2.23 SDK 中尝试了 project_zero、它开箱即用。

    您的手机上使用的是什么操作系统?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我想无线电部分有什么问题:Cortex M33可以工作、但 M0完全没有控制台输出。 它至少应该会显示一些启动消息。 我认为、ProjectZero-image 已安装在新的电路板上、因此它应该已经在首次启动时就能正常工作了。

    BTW:我正在三星上使用 Android 14

    此致、

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    UART 控制台输出由 M33内核器件处理。 您正在为 Putty 使用哪些串行设置?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我使用115200bps、无握手、无奇偶校验、1个停止位。 主例程中 UART 初始化后的日志语句会输出一行、因此这是有效的。 在蓝牙堆栈初始化期间系统进入无限循环之前似乎没有输出(不知道  iCall_waitMatch () 正在等待什么...)

    此致

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    刚刚检查一下、但您的确使用了 CC1354P10版本的项目、而不是 CC1314、对吧?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我再次进行了检查、是的、我使用的是 CC1354P10版本。 刚刚从 SimpleLink 工具套件的相应目录中导入它。

    此致

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    你们还能给我们送一张 Launchpad 以及金属屏蔽物下的芯片的图片吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    当然可以。 我试图将它赶上在金属零件下面,所以对不起奇怪的角度。

    另一件事:我尝试了第二个(相同的)板。 这是一家很不错的酒店。 已将其插入 XDS110、然后将其连接到 USB。 同样,该应用程序不会显示该设备(只有我的手机与"未知设备")。 通过调试器、我可以看到器件上有一些应用、我可以看到矢量表和一些代码。 是不是零计划?

    此致

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您还有对 Launchpad 板本身的图片吗? 我还想查看电路板版本。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 它是:

    此致、
    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我将通过直接消息与您联系。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我将在此处发布解决方案:

    这是由于中没有 CCFG 部分导致的 project_zero 添加了示例。 刷写另一个示例、例如 simple_peripheral 、然后闪烁 project_zero 即可正常工作。

    此致、

    Arthur