请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-EM-CC2340R5 工具与软件:
背景
我正在使用两个 LP-EM-CC2340R5评估板进行通信。
如果我将01写入特性3、01将被告知特性4。
将中心设备连接到终端。 请参阅"Write the Characteristic"菜单。 通过选择特性3、发送01。
因此、如果不选择特性3、则不会发送01。

问题
如何使用特性3连续发送01?
具体来说、我希望每50ms 发送一次01及 Characteristic3。