This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:TX 功率级别的 HCI 命令-使用无效值时会发生什么情况?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1391072/cc2340r2-hci-command-for-tx-power-level---what-happens-when-invalid-value-is-used

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

HCI 命令 HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd 中使用了错误的 TX 功率等级时会发生什么情况? 器件是将延迟到默认值、到最后选择还是其他情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能解释一下"错误"TX 功率级别的含义吗? 您所指的值是器件不支持的值吗? 如果是、我相信将选择最接近的受支持值。 您可以通过将 txPower 设置为0dBm、然后尝试将其设置为100dbm 来测试这一点。 这应导致 txPower 设置为器件最大值8dbm。 应该能够通过电流测量、进行传导射频测量或通过测量 RSSI (测量 RSSI 不太可靠)来测量 txPower 差。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由客户进行的测试。 当它们发送-23dBm 时、不是配置可用的最低-20dBm、而是将其设置为0dBm、因此是关于默认值的问题。 我需要确认器件的设计工作方式、因为测试结果会给我们带来意外结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 我一定是错了。 我看了一下源代码、似乎如果提供了无效的值、那么 txPower 不应更改。 这是否与您的观察结果一致?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如果输入了无效参数、功率级别似乎始终恢复为0dB。 测试结果如下:

    下面是实验 和结果:

    功率级别|测量电流

        -12.     |  7 ma

        -23.     |  9马      

        -12.     |  7 ma

         8.     |  18马

        -23.     |  9马

         8.     |  18马

         0     |  9马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您运行这些测试。 您必须对该行为正确无误。 0dBm txPower 设置是默认选项、因此我认为这是合理的、但根据源代码、我不清楚为什么它会这样解决。 尽管如此、鉴于你的观察、这是它必须解决的问题。

    您是否在 SysConfig 中将默认 txPower 设置为0dBm? 我想知道、如果提供的输入无效、更改该值是否会影响器件使用的值。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 SysConfig 中该值设置为0dBm。 仍在等待 SysConfig 中具有不同设置的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 感谢您的确认。 请告诉我结果是什么。

    此致、

    1月