This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:"osal_SNV_write"未能将数据写入 NVS 段并返回错误0x05。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392709/cc2340r5-osal_snv_write-failed-to-write-data-to-nvs-section-and-return-error-0x05

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

团队成员、您好!
我叫 Vatsal Joshi、我将在 CC2340上开发一个基于 BLE 的应用。  
由于产品要求,我们需要在 NVS 部分存储一些用户配置(~4KB )。 因此、我们已经配置了0x4000 (起始地址:0x7C000至0x8000)的 NVS 部分。
我们已经创建了示例代码,可以在 SNV 中写入4000字节的数据, 只是为了检查我们是否能够在 NVS 中写入4000字节。 在向存储器写入虚拟数据时、该器件允许 我们在 NVS 部分中写入多达1800字节的数据、但不能写入比 NVS 部分中更多的字节。
当我们尝试写入数据1.8 KB 时,"osal_SNV_write"无法写入并返回错误0x05。
请查看下面随附的同一代码。
#define READ_WRITE_LEN      200
#define WRITE_ITERATION     20
#define COMPARE_LENGHT      5

//Below given function is write dummy data in the memory. Every iteration it will write data of 200 bytes in the memory. So 200*20 = 4000
//#define BLE_NVID_CUST_START             0x100     //This is defined inside "bcomdef.h"

static uint8_t write_buff[READ_WRITE_LEN] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xa, 0xb, 0xc, 0xd, 0xe, 0xf, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3a, 0x3b, 0x3c, 0x3d, 0x3e, 0x3f, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, 0x4c, 0x4d, 0x4e, 0x4f, 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5a, 0x5b, 0x5c, 0x5d, 0x5e, 0x5f, 0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x6c, 0x6d, 0x6e, 0x6f, 0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7a, 0x7b, 0x7c, 0x7d, 0x7e, 0x7f, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c, 0x8d, 0x8e, 0x8f, 0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0x99, 0x9a, 0x9b, 0x9c, 0x9d, 0x9e, 0x9f, 0xa0, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xac, 0xad, 0xae, 0xaf, 0xb0, 0xb1, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 0xbe, 0xbf, 0xc0, 0xc1, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7, 0xc8 };
static uint8_t read_buff[READ_WRITE_LEN] = {0};
static uint8_t write_count = 0;

void write_dummy_data_to_nvs(void)
{
    bStatus_t status = SUCCESS;
    uint8_t ret = 0;
    //NVS_init();       //Not calling this function as it's already called from other part of code
    for(uint8_t index = 0; index < WRITE_ITERATION; index++)
    {
        //Write 200 byte to the memory
        status = osal_snv_write(BLE_NVID_CUST_START+index, READ_WRITE_LEN,&write_buff);
        if(status != SUCCESS)
        {
            break;
        }

        //Read 200 byte to the memory
        status = osal_snv_read(AES_CHALLENGE_KEY_1 + index, READ_WRITE_LEN,&read_buff);
        if(status != SUCCESS)
        {
            break;
        }

        write_count++;
        memset(&read_buff,0x00,READ_WRITE_LEN);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    }

    return;
} 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员好

    我使用同一 ID (BLE_NVID_CUST_START)从 SNV 读取和写入数据。 在上面的代码中、我的错误是使用了不同的密钥进行读写。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能否尝试使用 NVS 驱动程序 API 代替 OSAL NVS API? 我希望查看此处是否也能看到该行为。 nvsInternal 示例将是一个很好的参考。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jan
    感谢快速 响应。 我使用了 "nvsInternal 示例" 代码中提供的类似方法、使用它、我能够读取和写入整个 NVS 部分(0x7C000至0x80000)。
    我的应用需要 BLE 功能、根据文档、如果我们使用 BLE 堆栈、则需要 访问  OSAL 提供的 NVS。 因此、我使用了其他 SNV API 来访问 SNV。
    谢谢!
    Vatsal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vatsal:

    明白了。 作为快速测试、您可以直接尝试使用 NVS 驱动程序吗? 我想看看您是否观察到任何意外行为。

    此致、

    1月