This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R52E0RGER 未连接到 UNIFLASH

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392386/cc2340r5-cc2340r52e0rger-is-not-connect-to-uniflash

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET

工具与软件:

尊敬的专家:

我们使用 CC2340R52E0RGER (4*4、24引脚)制作电路板。

但是、在通过它连接 LP-XDS110ET 时、会发生如下所示的错误。

[错误] Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-1274 @ 0x0)连接序列期间出错。 具体原因未知、但可能是尝试访问由于缺乏电源、时钟或身份验证(即安全措施无法阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。 如果被安全阻止、并且如果支持、则在执行身份验证过程之后可能允许访问。 (仿真包12.7.0.0.00059)

连接至 LP-EM-2340R5时未出现问题。

用户板的电源检查如下。

16引脚(VDDD):1.289V

17引脚(直流/直流):1.5V

220引脚(VDDR):1.5V

11、18、24引脚(VDDS):3.29V

请查看下面的原理图以进行任何检查。

另外、如果我需要检查任何其他内容、请告知我。

谢谢

此致、