This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:SDK 中缺少 simple_mesh_node 应用程序

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1393569/lp-cc1352p7-simple_mesh_node-application-missing-in-sdk

器件型号:LP-CC1352P7

工具与软件:

大家好!  

我正在尝试为 CC1352P7-1开发 BLE 网状应用、但在 SDK 上找不到任何示例或资源。 文档中提到有一个 simple_mesh_node 演示应用运行 BLE 网状堆栈、但实际的 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (7.41.00.17)中没有。  

这是否意味着  CC1352P7-1 LaunchPad 不支持 BLE 网状网络、或者我在 SDK 上是否缺少一些示例应用。 如果这是后者也可以给我提供链接,我可以找到它。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saugat:

    SIMPLELINK CC13XX-CC26XX SDK 中已弃用蓝牙网状网络示例  7.41.00.17。要访问这些示例、请使用 SIMPLELINK CC13XX-CC26XX SDK 7.10.02.23或更早版本。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是弃用的演示应用 simple_mesh_node 还是整个 BLE 网状堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是弃用的演示应用 simple_mesh_node 还是整个 BLE 网状堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Saugat、

    是弃用的演示应用程序 simple_mesh_node 还是整个 BLE 网状堆栈?

    看起来、网状堆栈代码仍在 SDK 源路径中。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。