This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:为低功耗配置外设

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1382428/cc2652r7-configuring-peripherals-for-low-power-consumption

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

您好!

我正在使用的是  simplelink SDK 5.10.00.48版本的应用、 在定制电路板上运行、要求功耗尽可能低。 该应用程序基于 simple_peripheral 示例项目、因此使用了几乎相同的电源管理配置、包括允许切换到待机功耗模式。 作为此任务的一部分、我将尝试 通过 TI RTOS 驱动程序函数(例如 SPI_Close)禁用任何不使用的外设。 执行此操作时、我会注意到与关闭的外设相关的时钟选通寄存器(例如 SSICLKGR、SSICLKGS、SSICLKDS)已更新、以在不同功耗模式下禁用外设的时钟。 但是、我没有注意到功耗有任何变化。 如果我对微控制器数据表的解读正确、  空闲模式下启用时钟的 SSI 模块等电流消耗应为61uA。 禁用此功能及其他模块的时钟时、电流消耗是否应该在 数据表指定值附近降低? 除了时钟门控寄存器之外、是否还有其他任何外设状态指示器?


谢谢!

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在使用 LaunchPad、调试电路、SPI 外部闪存、LED 开启和 UART 打开将增加电流消耗。 在初始化时、SPI 将关闭、因此您无需担心该问题。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    感谢您的咨询。 如果您有 CC26xx LaunchPad、您可以尝试使用 EngeryTrace++来获得有关功耗 的更详细数据(请参阅 EnergyTrace++说明)。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些附加信息。 我使用的是 IAR 8.50.9。  此应用是定制的、包含两个微控制器、定制 ASIC 和其他组件。 这两个微控制器是 CC2652R7和 MSP430。 众所周知、MSP430固件将此微控制器和定制 ASIC 设置为最低功耗、因此我们目前正在开发 CC2652R7固件、以尽可能降低其电流消耗。

    更具体地说、在 CC2652R7应用中、它基于 simple_peripheral 示例工程、充当外部器件和 MSP430与自定义 ASIC 之间的接口。 我们会尝试对其某些内部外设进行配置、以便在不使用时将其时钟禁用、从而进一步节省功耗。 我曾尝试对某些驱动器(例如 SPI_Close)使用"Close"功能来实现此目的、但是在执行此操作时电流消耗没有任何变化。 我们还将研究在不使用 Crypto 和 PKA 外设时禁用它们的最佳方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我使用过类似的硬件设置。 连接到 CC2652R7的其他电路会增加电流消耗。 因此、很难知道是否会发生这种情况、以及这是否会导致额外的电流消耗。 您可以查看 LaunchPad 电流消耗。 如上所述、这些是会增加电流消耗的因素。 此外、您还需要合适的测试工具来测量电流消耗、例如直流电源分析仪。 在 确定 使用 LaunchPad 实现低功耗的适当设置后、可以在自定义硬件中实现相同设置。

    -kel