This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:cc2340r5q1

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1395044/cc2340r5-cc2340r5q1

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

你(们)好  

我需要电池模块支持。 在使用 Battery_Init ()函数进行电池初始化时,我想知道如何在初始化之后进行初始化。

Battery_Init ();
Batter_Volt = BatteryMonitor_getVoltage ();

谢谢、此致、

Manjunatha G N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manjunatha :

    您能否确认您使用的是哪个器件型号?

    我在标题 "CC2340R5:cc2340r5q1"中看到。 是 CC2340R5还是 CC2340r5q1 ?

    检查驱动器中是否存在解初始化功能。 典型应用会使 BatteryMonitor 保持启用状态、它不应在 处理或功耗方面引起过多的额外开销。

    如果您确实需要取消初始化、则可以尝试执行与初始化函数相反的步骤。

    谢谢!
    Toby