This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:我们使用 BLACKDUCK 扫描 TI's SDK、并请求 TI's 帮助解决问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1395145/cc2340r5-q1-we-used-blackduck-to-scan-ti-s-sdk-and-is-requesting-ti-s-assistance-in-resolving-the-issue

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI:

目前、我们公司使用 CC2340和 CC2745进行项目开发。 根据客户的要求,我们需要签署一份 FOSS 声明文件。 我们使用 BLACKDUCK 扫描了 TI 提供的 SDK、发现以下开源代码。 我们希望 TI 能协助您提供解决方案。

我们总共扫描了三个 SDK、并且在所有 SDK 中都检测到了相同的开源代码问题。 下面列出了基于扫描结果的推断原因。

元件实现的 供电方 匹配类型 匹配分数 用法 许可证 许可证风险 安全风险 操作风险 BlackDuck 建议和 FII 要求
1. BLE_EXAMPLES simplelink_cc2640r2_sdk-4.10.00.00 1个匹配项 文件已修改。 4% 动态链接 LGPL-2.1或更高版本 适当物理信号 高电平 FII:Scan Results 表示 SDK 的\source\TI\ble5stack_flash\common\cc26xx\time 目录中有高风险相关文件、但在该目录中找不到相关文件。 但是、该目录中的代码与 Git 上 ble_examples simplelink_cc2640r2_sdk-4.10.00.00工程时间目录中的代码相同。 time 目录中的两组代码都获得了 TI 提供的许可证、没有 LGPL 许可证。 TI 是否采用了 LGPL 许可证来提供此部分开源代码? 如果是、FII 能否仅声明 TI 许可证? 或者 TI 能否在没有 LGPL 的情况下提供替代解决方案?
2. FreeRTOS 实时内核 V10.5.1 16个匹配项 精确索引 79% 动态链接 麻省理工学院 高电平 低电平 BlackDuck:此版本存在明显的漏洞、需要更新到 v10.6.2或更高版本。
FII:我们希望 TI 能够将 SDK 中的此代码更新为新版本、或为我们提供符合更新要求的代码。
3. mcuboot MCUBOOT_062_RC4 2个匹配项 文件已修改。 7% 动态链接 Apache-2.0 高电平 BlackDuck:此版本于2020年4月16日更新、建议更新到新版本。
FII:我们希望 TI 能够将 SDK 中的此代码更新为新版本、或为我们提供符合更新要求的代码。

注意:我们已经扫描了 SDK 的三个版本、如下所示。

1.simplelinklowpower_f3_sdk_8_10_00_63_ea

2.simplelinklowpower_f3_sdk_8_10_00_46_eng

3.simplelinklowpower_f3_sdk_8_10_00_01_ea

祝您愉快!

James

2024.08.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会放弃 CC2640R2示例中的结果、因为这是与近4-5年前提及 SDK 的完全不同的器件。 不知道还有什么要说的。

    关于 FreeRTOS 和 MCUBoot、我们不会更新该 SDK 支持的版本、因为 SDK 已通过这些版本的验证。 在未来版本中、您将看到这些组件的持续更新。 将在内部提供此反馈、以便他们了解关于未来版本更新的请求。