This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Amazon Sidewalk BLE/Sub-GHz 共存和并发支持

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1394465/cc1352p7-amazon-sidewalk-ble-sub-ghz-co-existence-and-concurrent-support

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

工具与软件:

您好!
您能说明一下 TI 平台的功能吗、我对以下主题感兴趣:
1)开箱即用 BLE 共存支持(可以运行与 Sidewalk Sub-GHz 选项并行的用户定义的 BLE 配置文件)
2) 2) 对 BLE 中央角色的开箱即用支持以及 Sub-1GHz Sidewalk 链路
3)对 Sub-GHz 共存的开箱即用支持(例如同时运行 Sidewalk-over-LoRa 和 LoRaWAN)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题、您能帮助我更好地了解您打算使用哪种设备吗?

    我看到您指的是 Sub-1GHz、而 CC2652R7在"器件型号"字段中是仅2.4GHz 器件。

    您是否可能改用 CC1352R7? 该器件支持低于1GHz 和2.4GHz。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以是 CC1352P7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、我会联系到低于1GHz 团队来帮助您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiodor:

    Amazon Sidewalk 是一种多频带协议、这意味着在运行 Amazon Sidewalk 时、它会通过 BLE 和 FSK (Sub-1)进行传输。  

    但是、似乎您希望在运行 Amazon Sidewalk 的同时运行自己的 BLE 应用? 目前不支持此功能。  

    谢谢、

    Marie H.