This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642是否支持蓝牙5.2?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1393630/cc2642r-does-cc2642-support-bluetooth-5-2

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

我将使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17版本 SDK、我读取说明支持5.2协议栈、但我看到无线数据包捕获数据仍然是5.1协议栈

示例:simple_peripheral_oad_onchip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 该 SDK 应支持5.2 BLE。 您能否确认连接的两侧是否都支持5.2?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    手机版本为5.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您强调这一点。 有一个请求单提交给了 R&D、这应在未来的 SDK 版本中解决。 同时、这不应妨碍您使用器件支持的功能或进行认证/生产。

    此致、

    1月