This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Uniflash 刻录程序失败。

Guru**** 1769905 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1393235/cc2340r5-uniflash-burn-program-failed

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好!

使用 Uniflash 烧录程序时出现错误。

我按照给定的信息擦除芯片、但擦除后仍然无法正常刻录。

未指定任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuefeng:

    感谢您的咨询。

    我可以问一下您正在使用什么 UNIFLASH 版本以及 SDK 版本、以及您是否正在使用 OnChip OAD 工程的开箱即用示例、或者这是经过修改的版本?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的 Uniflash 版本为8.7、我的 SDK 版本为 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuefeng:

    您是否修改了开箱即用示例? 请告诉我、如果出现这种情况、您修改了哪些内容? 例如、可能是 TI 器件->器件配置->器件权限设置中的配置?

    您使用的是 TI 的评估板(Launchpad)还是定制电路板?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用了一个定制电路板、并尝试使用该示例、未做任何更改。  

    设备权限设置如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    另一条信息是、我的系统是 Windows 11 Enterprise 版本 22H2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuefeng:

    您是否有用于刷写程序并从软件端丢弃任何问题的 TI Launchad?

    TI 是否评估了您的定制板?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的 LaunchPad 具有相同的错误。

    是否 IAR 影响 Uniflash? TI 网站中的 IAR 链接返回404错误、我得到的 IAR 是其他方式的版本9.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的旧笔记本电脑 Uniflash 运行良好、但我的新笔记本电脑出现了问题。 因此、我认为评估不会改变任何情况。

    您的定制电路板是否已由 TI 进行过评估?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuefeng:

    我看到了、请问您有哪些 TI 网站链接? 您能帮助我仔细检查以下内容吗?

    1. 请尝试使用 uniflash 刷写 IAR 生成的任何其他项目? 您可以使用 basic_ble、然后仅尝试使用 mcuboot。
    2. 我在第一个图像中看到"成功"刻录消息、程序在这之后是否工作? 请考虑在刷写后需要对器件进行下电上电。

    BR、

    David。