This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在改变 advdata 的时电流消耗不会改变?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1394275/cc2340r5-current-consumption-not-changing-while-changing-the-lenth-of-advdata

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

大家好,正如 ble(cc2340)堆栈用户指南中所提到的,当 advdata 增大时(在广告期间)消耗会增加,反之亦然。 但我得到了  大约 类似的消耗后,改变了 tHR 长度的 advdata 谁能帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您的咨询。

    请帮我解决以下问题:

    1. 从广告报告中减少了多少字节?
    2. 修改后您是否能够看到新的广播报告以确认相同的功耗?
    3. 您如何测量功耗? 例如、正在使用 Energytrace?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII David

    最初我的 advdata 是长度31字节和我是传输的数据(广播)在 TX 值0dBm 电流我得到的广播是6.6mA 约3.64 ms 的持续时间,然后当我改变了  advdata 长度2字节 的消耗只是减少到6.3mA 约3.1 ms。

    我使用 joulescope 查看波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您提供的信息。 我看到您的电流消耗降低量在预期的范围内。 为了更好地为您提供帮助、我想问您的用例有哪些节能预期? 我还建议使用 EnergyTrace 并比较这两种情况下的平均电流消耗。

    BR、

    David。