This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:code composer 11.1.0 - bin 文件生成的时间和日期未更新

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1396399/cc2642r-code-composer-11-1-0---bin-file-generated-time-and-date-is-not-updateing

器件型号:CC2642R

工具与软件:

尊敬的团队:

我使用的是 CC2642R 模块和 Code composer 版本11.1.0。 我们发现了 bin 文件生成中的问题。

我的笔记本电脑中生成的文件时间和日期没有更新、我交叉验证了相同的代码 co 与另一台笔记本电脑相同的版本代码编写器生成正确的 bin 文件。

我不理解是什么问题、请提供支持。

此致、

Triveni H M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Triveni:

    您正在使用哪个版本的 SimpleLink F2 CC13XX/CC26XX SDK、以及 TI 提供的哪个示例与您正在为您的构建环境复制的内容最接近?  您是否可以提供"Project Properties"->"CCS Build"->"Steps"->"Post-Building"步骤?  这是一个 E2E 线程 、描述了如何生成 bin 文件。  您是说在重新构建项目后、Windows 系统中的实际文件属性没有更新吗?  请提供更多详细信息以帮助演示该问题。

    此致、
    Ryan