This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:CC26X2 -后门引导加载程序中的 SPI 传输

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1396083/launchxl-cc26x2r1-cc26x2---spi-transmission-in-backdoor-bootloader

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

在后门引导加载程序模式下、我们使用 SPI 协议

在同步模式下每次传输发送1个字节时、我们将获得确认(0xCC)以及数据(例如:CRC、Status)

但是、在异步模式下发送整个字节时、我们只会得到确认、而不会得到 CRC 或状态

以获取随附的参考图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kousalya:

    请启用逻辑软件的分析仪功能、 以便翻译 MISO/MOSI 线路以便于解释。  此外、控制器器件应使用值为1的 SPH (在第二个时钟边沿转换时捕获的数据)、因为这是 SPI ROM 引导加载程序的既定通信模式 、如 TRM 的第10.2.2.2节所述、并在 SWRA466中进一步介绍。 对于多字节数据包、还请描述数据包格式、包括大小、校验和以及数据字节。

    此致、
    Ryan