This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:在后门引导加载程序模式下 SNVS 跳过

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1396888/launchxl-cc26x2r1-snvs-skip-in-backdoor-bootloader-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

嗨、团队:

在后门引导加载程序模式中、当前正在闪烁整个闪存区域(352KB)

但根据要求、需要保留 SNVS 区域  

起始地址:0x48000、大小:16KB

还需要刷写配置(最后88个字节)

如何跳过 SNVS 和闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kousalya:

    您需要使用 COMMAND_SECTOR_ERASE 引导加载程序命令、而不是 COMMAND_BANK_ERASE。  从此处开始、  必须正确使用 COMMAND_DOWNLOAD 和 COMMAND_SEND_DATA 命令来避免 SNVS 区域。  您基本上不会改动闪存第36页和第37页。  由于 二进制文件中没有空洞、您将使用十六进制映像或两个单独的二进制映像(一个用于应用、另一个用于 CCFG)来完成此任务。  请参阅 TRM 的第10章 以及 SWRA466

    此致、
    Ryan