This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:在 CC2651R3上配置低功耗设置所需的帮助

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1396732/cc2651r3-assistance-required-for-configuring-low-power-settings-on-cc2651r3

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队

我目前正在处理一个涉及 CC2651R3 BLE 器件的项目、我正在寻求有关使用 SysConfig 配置低功耗设置的帮助。

以下是我的项目的规格:

  • 设备:  CC2651R3。
  • 开发环境:  Code Composer Studio (CCS)版本12。
  • SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。

我想针对我的应用优化器件的功耗。

请帮助我配置 SysConfig 工具、以启用深度睡眠并设置适当的睡眠间隔、从而尽可能降低功耗。

 BLE 连接间隔、监控超时和从延迟的建议设置、以确保在维护蓝牙功能的同时高效地使用电源

如果 对于配置低功耗时钟源有任何具体建议来降低总体功耗

如果有任何其他资源或文档可以帮助我进行此配置、请告诉我。

谢谢你。

此致、

Aarohi Shirbavikar