This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何调整 HF 振荡器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1394979/cc2340r5-how-to-adjust-the-hf-oscillator

主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我想修改 CC2340R5的 HF 振荡器负载电容器值。

我找到了如下相关的指南文档。 但 cc2340R5上没有数据。

CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 H)

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1215862/cc2340r5-crystal-tuning/4589715?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc2340%252520tuning#4589715

请告诉我如何调整 HF 振荡器负载电容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HFXT 可以通过 SysConfig 中的器件配置模块通过"RF Temperature Compensation"选项卡进行调整/补偿:

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan.

    我需要解释 HFXT 补偿阈值和增量值。

    请在下面的第6.4章中提供一个测得的电容器阵列增量值列表、如下所示。

    CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 H)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电容器阵列值、这些应是通过实验找到的、理想值将取决于您的电路板设计。 我建议使用 SmartRF Studio 对修整进行调优、直到看到所需的性能、然后使用 SmartRF Studio 中的设置。

    对于射频温度补偿、您将执行类似的过程。 我们目前没有与 CC23XX 类似的应用报告、因此最好通过实验修改这些报告。 也就是说、默认值往往效果很好。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan.

    以下文档说明了可通过 CCFG 调整电容器阵列、请告诉我如何在 CCFG 中调整电容器参数值。

    https://www.ti.com/lit/an/swra495k/swra495k.pdf

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCFG 通过 SysConfig 提供的自动生成文件自动配置。 使用我之前提到的选项可以将 CCFG 设置为适当的值。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan.

    当 HFXT 电容器阵列调优时、是否有决定 Q1/Q2的因子和测量表?

      在 定制电路板中、外部振荡器的负载电容为7Fp。

    如果未连接负载电容器、则不会连接 BLE 连接。 需要负载电容为7pF 的 Q1/Q2值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我没有记错、应根据给定的电路板设计通过实验找到理想的 Q1/Q2值、直到观察到所需的性能。

    此致、

    1月