This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340是否支持512 MTU?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1396727/cc2340r5-does-cc2340-support-512-mtu

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

CC2340是否可以配置为超过255 MTU、我看到 syscfg 描述的最大值为255、但我的应用程序需要使用512 MTU。

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wengrli、

    感谢您的咨询、在我们查看您的问题时、请在明天早上之前获得解答。

    同时、我想问一下您的用例是什么、以及它是否能够支持 PDU 级别的软件包碎片化?

    此致、

    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要使用 CC2340作为核心角色来连接需要512 MTU 的外设产品、因为每个数据包需要发送500字节的数据。 由于外设已经是大规模生产的产品、因此无法更改其程序、因此无法以碎片方式发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wengrli、

    感谢您提供更多信息、CC2340R5的最大 MTU 为251、因此这意味着碎片将在 L2CAP 层(而不是应用层)中完成。

    中央设备定义 BLE 连接中的 MTU 大小。 您能否测试将中央设备连接到设备时发生的情况、是否仍能执行一些读写操作?

    此致、
    Tanguy