This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:配对时由于外设中的 MIC 故障(0x3D)而终止连接

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1396902/cc2640r2f-connection-terminated-due-to-mic-failure-0x3d-in-peripheral-while-pairing

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

大家好!

我们一直遇到了外设项目 中的问题、即中央设备尝试与  外设配对、而外设     设备 GAPBOND_PAIRING_STATE_STARTTED 在8秒连接后因该外围设备终止后出现了问题 由于 MIC 故障、连接终止 (0x3D) . 当进行连续连接、配对、断开连接和擦除两侧的连接信息时发生这些问题,在50个中,我们面临5到9倍这种情况  由于 MIC 故障、连接终止(0x3D)。

愿我知道我们为什么要面对一个  由于 MIC 故障、连接终止(0x3D)  以及如何解决该问题。

SDK 版本:simplelink_cc2640r2_sdk_4_40_00_10

CCS 版本:CCS 9.1.0

谢谢!

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    感谢您的咨询。

    我可以提出一些问题、以便更好地理解该问题:

    1. 您的实施是否以我们的开箱即用示例之一为基础? (例如简单的外设)?
    2. 您正在将什么用作中央设备(例如手机)?
    3. 您的连接参数是什么? (根据在另一个案例中看到的类似问题、我是否可以要求您至少将连接间隔增加到30ms (如果更低)并进行测试?
    4. 发生此问题时、您是否有蓝牙监听器可以与我们共享日志?
    5. 您能否确认您是否在应用级别使用 AES 加密驱动程序?

    BR、

    David。