主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC2642R、 CC2652R、
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我目前正在尝试使用 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\adcsinglechChannel 中的示例中的 ADC 函数。 我的目标是接收来自信号发生器的信号、并使用 MATLAB 将其作为图表输出。 我尝试的输入是正弦波和方波、但接收到的信号本质上是乱码、与任何可识别的波形都不类似。 我已经确认信号发生器工作正常、因为另一个元件可以正确接收信号。
我将在下面附上输出的图像。 此外、让我困惑的是、当我将 DIO24连接到3V3引脚时、我可以读取稳定的3V3信号。 这是否表示 LaunchPad 工作正常? 或者我在选择引脚时是否犯了错误? 我选择了右上角的 DIO24和 GND。 或者我是否还没有考虑过其他编码问题? 基本上、并未修改代码、因为我只是想测试 ADC 功能是否可以工作(UART 功能运行正常)。
如果我需要提供代码、请告诉我。 谢谢你。