工具与软件:
尊敬的专家:
您好!
我们将 CC2340R5与 SDK 版本8.10.01.02一起使用。 我们的应用基于数据流示例代码、我们基本上使用 BLE UART 服务来实现与终端设备的透明 UART 通信。
用例: 根据客户端要求、我们必须读取模块相对于大规模生产中的参考设备的 RSSI 水平、通过将第一批设备的 RSSI 水平与参考设备进行比较来识别故障模块 设备 . 我们将实施一条使用 RSSI 值进行响应的 UART 命令。
查询:
Q1:如何 读取模块 RSSI 水平、是否有任何变量或函数使用 reff 来保持 RSSI 值。 应用有何独特之处?
Q2:测试设置将是什么、因为我们的 模块具有基于数据流的应用、我必须在 reff 中刷写什么。 设备。 如果我输入 reff、是否有任何方法可以通过 HCI 命令直接从无线电控制器读取 RSSI 值。 模块进入连续 Tx 模式(*无线电进入连续传输模式)
如果需要更多信息,请指导我们并告诉我
谢谢、此致、
Harinder Singh