This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:针对定制设计的 UART 引脚配置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1398659/cc2340r5-configuration-of-uart-pins-for-custom-design

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的专家:

您好!

我们将 CC2340R5与 SDK  版本8.10.01.02一起使用。 我们的应用基于数据流示例代码、我们基本上使用 BLE UART 服务来实现与终端设备的透明 UART 通信。

我们已经制作了自己的定制电路板、并以  4x4mm 的封装将 UART 引脚连接到 DIO12和 DIO20。

引脚详细信息:

CC2340R21N0RGER
CC2340R52N0RGER
CC2340R5
BLE 引脚编号 引脚功能 4x4 DIO 5x5 DIO
7. RXD DIO12 DIO22
8. TXD DIO20 DIO20

但我们无法使用4x4mm 固件中的引脚、因为其他外设已经使用了这些引脚、以及我们如何根据用例重新定义这些引脚。 对于5x5 mm 封装、一切都正常。

敬请告知我们、我们如何根据我们的硬件设计释放这些电路板引脚并使其可用。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Harinder Singh