This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:启动操作固件期间观察到代码崩溃。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1398451/lp-em-cc2340r5-a-code-crash-was-observed-during-the-startup-of-the-operational-firmware

器件型号:LP-EM-CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET

工具与软件:

我有可以在包含 CC2340 MCU 的其他硬件中工作的固件。 但在这种硬件中、相同的固件会崩溃? 我们可以得到什么可能的误差。 我们使用 LP-XDS110ET 调试器进行编程和调试。  

谢谢并 尊重

Ilanchezhian T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的咨询。  

    您能详细介绍一下您的项目设置吗? 应用是什么? 您是否正在使用我们的项目示例之一?   

    另外、请参阅的调试指南 ICall 中止。  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    • 配备 CC2340 MCU 的定制硬件会遇到问题。 需要注意的是、所构建的固件可以在我们的所有定制板上正常工作、这是单个硬件出现此类问题的第一个例子。 我们以基本 BLE 示例项目为基础、并根据我们的应用要求(BLE 处于广播模式)对其进行了量身定制、此设计现已在我们的所有定制板上成功运行、但这一特殊硬件板除外、我们正面临着这样的问题。

    如果您发现任何热点、我应进一步调查以提供更多信息、请告知我。

    谢谢  

    Ilan