This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 CC2745上的引导加载程序开发 OTA 功能

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1398616/cc2340r5-developing-ota-functionality-via-bootloader-on-cc2745

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI:

请参考 cc2340演示工程为 cc2745提供演示工程、以便通过引导加载程序在 cc2745上实现 OTA 功能。

此外、请提供有关 cc2745安全启动的信息。

下面是 SDK 中提供的两个芯片演示工程的比较表。

cc2340 cc2745
1. mcuboot 不可用
2. basic_ble_oad_dual_image 不可用
3. 看门狗 不可用

目前、我们需要通过引导加载程序在 CC2745上开发 OTA 功能。 我们需要参考 cc2745中这些演示项目的代码、以便完成有关 cc2745的工作。

祝您愉快!

James

2024.08.09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请查看以下内容、我在这里与您的另一位同事谈了这条评论。  e2e.ti.com/.../5340172

    由于该器件是预发布版本、我们不会在公共论坛上讨论路线图、因此请咨询您当地的现场团队。