This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2340R5:中央器件无线 UART 桥接器(P 到 P)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1399392/cc2640r2f-cc2340r5-central-device-wireless-uart-bridge-p-to-p

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的专家:

您好!

我们将 CC2340R5与 SDK  版本8.10.01.02一起使用。 我们的应用基于数据流示例代码、我们基本上使用 BLE UART 服务来实现与终端设备的透明 UART 通信。

我们想要使用另一个  CC2340R5、它将作为中央器件并与运行数据流 exp 的 CC2340R5外设连接。 基本上、两者都将构成桥梁并提供端到端 UART 通信。 (*点对点网络)

请为我们提供指导或分享一些 reff 的示例代码。

我们是否有任何方法可以通过 Windows PC 直接连接到外围设备、其中 PC 可以充当中央设备。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harinder:

    感谢您联系我们! 我们确实有一些资源、我认为会有助于您进行评估。 对于 CC2340R5、我们有一个类似的示例是一个很好的起点。 我们在 BLE 示例 GitHub 中提供了 data_stream_uart_over_BLE 示例。 本示例获取 UART 线路上的任何输入、并通过 BLE 将其发送到连接的中央设备。 它还将从中央向其发送任何 BLE 写入、并通过 UART 打印这些写入。 这应该会让你的计划的一方。 遗憾的是、我们目前没有一个中央示例可针对 CC2340R5对此演示进行补充。 幸运的是、我们上一代器件有一款、它应该是实施您自己解决方案的良好参考。 此示例是 F2 SDK 上提供的 simple_serial_socket_client。 许多 API 应该是相同的、并且通用逻辑应该可以重复使用。 您必须进行一些重构、才能获得在数据流框架中实现的功能、但它应该有助于加快开发速度。

    如果您在该项目的工作中有任何问题或疑问、请不要急于与我们联系、我将非常乐意提供帮助!

    此致、

    1月