This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:工作环境温度125C 故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1383104/cc2340r5-q1-operating-ambient-125c-temperature-fail

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在125度环境温度下进行测试时、CC2340将发生故障。 晶体振荡器符合汽车规范、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您指出器件出现故障时、您能更具体地说明故障是什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    客户将 CC2340 (处于检测模式)放入加热室、处于125°C 时、CC2340失败后进入 OTP 模式;用 CC2340测试的 TXC 晶体也符合汽车级要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    当您说检测模式时、您是指接收模式吗? 您能解释一下什么是检测模式以及如何将器件置于该模式吗?

    什么是 OTP 模式? 这对器件来说是怎样的故障?

    最后、将 CC2340放入烤箱并发生故障后、从烤箱中取出并置于室温下时、器件是否能按预期恢复和运行?  

    为上述问题提供信息将有助于我们就可能出现的问题向您提供一些建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    当您说检测模式时、您是指接收模式吗? 您能解释一下什么是检测模式以及如何将器件置于该模式吗? 广播模式、无法在 RTOS 中执行、引导失败

    什么是 OTP 模式? 这对器件来说是怎样的故障?  器件关断、  

    最后、将 CC2340放入烤箱并发生故障后、从烤箱中取出并置于室温下时、器件是否能按预期恢复和运行? 是、器件将按预期运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    您能否测量器件在125°C 时发生故障时的电流消耗? 如果是、请提供测量的电流消耗。 谢谢。