主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好!
我根据 data_stream 示例修改了一个工程、并 使用了 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。
我有另一个设备将数据写入 BLE UART、然后将数据发送到 simplelink connect。 我在该项目中添加了流量控制、并确认它可以正常工作。
现在我遇到了一个问题、我毫无延迟地发送10次数据、每次发送100个字节、simplelink connect 有时 接收的 数据低于80%。
在读取代码期间我没有任何过程。 是否有任何方法可以 使传输数据可靠?
谢谢!