This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541是否可以支持一个 slaver 多主站 BLE?谢谢。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2340R5, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1398362/cc2541-can-cc2541-support-one-slaver-multi-master-ble-thanks

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

deras、

  我的客户 希望使用 BLE 开发智能门锁。 门锁上的 CC2541 BLE 从器件可以连接到多个 BLE 主器件、如多个智能手机。 当一个人用智能手机连接 CC2541作为控制门时、其他人也可以将 CC2541连接到控制门。 智能手机是 BLE 主设备、CC2541更安全。 这是一个较小的多主 BLE 应用。 请问 TI 是否有这样一个较简单、多主参考解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    器件 cc2541 SDK 支持 BLE 4.2和5。 因此、我所描述的内容是可能的、但最大连接数将受限于 RAM 大小(8kB)。 请问您是否考虑 根据自己的要求使用我们的最新芯片、例如 cc2340R5或 cc2340R2?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      这是一个 MP 项目、终端客户让我的客户添加一个更可靠的多主控制器、因此客户在此项目中不能更改为 CC2340R5。

      我可以找到一个主多平方的示例、但无法找到一个平方多平方的示例。 您可以 建议如何实现一个 slaver 多主功能吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    我正在查看支持该器件的 SDK、以在示例级别评估您的要求、并查看我们是否可以实现这一点。 我可以问什么是 MP 项目吗? "mass prd"?

    BR、

    David