This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:不良32kHz 晶体的影响

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1399941/launchxl-cc26x2r1-effects-of-a-bad-32-khz-crystal

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

嗨、大家好!

由于一些生产步骤错误、我们某些基于 CC26X2R 的电路板具有不准确的晶体。

我们使用普通的项目零代码测量它们、其中我们添加代码以将32 kHz 晶体重新路由到输出引脚。 我们使用高精度频率计数器来测量此类输出。

例如、我们看到的一个不良值是32772Hz。 正确值显然应为32768Hz

我不是问如何解决这个问题。 相反、我想知道是否有人可以列出此类振荡偏移可能引起的影响。

例如、这是否是带有此"不良"振荡器之一的电路板需要更多重试以通过蓝牙连接(或甚至连不连接)的原因?

请联系我们。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazola:

    当然、不准确的晶体会影响器件的睡眠时间、时钟的不准确程度存在限制。 对于低功耗蓝牙规范、存在+/-500ppm 的限制。 在这种情况下、至少对于所完成的测量、如果提供的值、您就不会达到这一极限。 可能会出现过热或老化将增加频率误差、您可能超出限值的情况。 本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra499c/swra499c.pdf 中提供了与此相关的更多背景 信息、介绍了在没有32kHz 晶体的情况下运行器件以及在功耗方面的限制和权衡。

    我不是立即认为这是你的问题的唯一来源虽然。 您可能需要了解生产中存在的问题是否会影响系统的其他器件(例如48MHz 晶体)、因为其精度与 TX/RX 频率直接相关、因而还会对连接能力产生影响。

    -Jake