This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Call_Errno 3024_abort (void)错误的原因?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1399563/cc2340r5-cause-of-the-icall_errno-icall_abort-void-error

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

使用 LP-EM-CC2340R5 EVK 进行特定级测试后、我申请了 CC2340R52E0RGER 样片并将其设计到电路板中。 当我将示例代码 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 加载到新电路板中时、我遇到了 Call_Errno 5224iCall_abort (void)错误。 我不确定这是否与外部闪存 MX25R8035FZUIL0或外部 EEPROM CAT24C08TDI 有关、因为我没有在电路中包含这些元件(闪存/EEPROM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们会查看您的问题、并尽快回复您。 同时、您可以指定您使用的 SDK 版本吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我的 SDK 版本是 SimpleLink 低功耗 F3 SDK [8.10.1.02]

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    basic_ble 工程使用内部闪存(内部 NVS)、因此我认为这是无关的。 您是否根据 TI 参考设计电路板? 您是否接受过 TI 的审查?

    您可以尝试从驱动程序文件夹中的另一个示例、例如缩小问题范围吗?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白、我没有让 TI 审查我的电路。 我可以在哪里让 TI 审查我的电路? 我已经尝试使用 UART 示例代码、它运行良好。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    快速浏览一下上面发布的内容、您没有48MHz 晶体。 无线电操作需要48MHz 晶体(但无论如何都应包含在系统中)。  

    BR、

    周杰