请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具与软件:
您好!
在 我们可以使用的 BIM 代码(无 RTOS)中是否有等效于`ti_sysbios_KNL_Clock_getTicks`?
目标是使一个 LED 以1Hz (不精确)闪烁、我们可以检查是否 经历了足够的节拍(当 正在进行 UART Rx /Tx 时、不能使用忙等待循环)。
此致、
杰罗姆