This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642的 TPC 设置是多少(最小值和最大值)?

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1400689/cc2642r-what-is-the-tpc-setting-for-cc2642-min-and-max

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

在哪里可以找到 CC2642的 TPC 设置  (最小值和最大值)? 我们使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24。

此致和谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny Wang、

    当您是指"TPC"时、您是指发射功率控制;基本上、将 TX 功率从0dBm 设置为5dBm?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex ***:

    是的、没错。 我们的客户希望进行 FCC 测试。 他们询问默认设置是什么。

    是否有用于设置此范围的 API?

    此致和谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    因此、若要更改 TX 功率、首先从 ti_radio_config.c 文件中的表中找到目标 TX 功率(您的配置可能不同):

    接下来、我们需要将".txPower = 0xA42E"参数更改为目标电源(执行 rf_cmdPropRadioDivSetup.txpower =目标电源;)。

    谢谢!
    Alex F