This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:禁用 LE 事件代码:0x82 (130)(未知 LeEvtCode #130)、用于 HOST_TEST。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1400806/cc2651r3sipa-disable-le-event-code-0x82-130-unknown-leevtcode-130-for-host_test

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

你好。


我针对 host_test 的外设尝试 GATT server (通过 GATT_DB_OFF_CHIP)。

主机 MCU 接收"LE Event Code:0x82 (130)(未知的 LeEvtCode #130)"事件。

我要禁用事件消息。 我可以这么做吗。

B.R.  

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们会查看您的问题、并尽快回复您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 您能否确认您是否正在使用 SDK 中的开箱即用示例、以及使用的是哪一个?

    我想问一下您在使用 GATT_DB_OFF_CHIP 时的用例是什么?

    如果打算实施网络处理器(NP)、建议先从简单的外设开始、然后添加 UART/SPI、再定义您的自定义 NP 协议。

    BR、

    David。