This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:DTM HCI_LE_CC2642R 的访问地址 Transmitter_Test?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1400674/cc2642r-access-address-for-dtm-hci_le_transmitter_test

器件型号:CC2642R

工具与软件:

我正在尝试使用 SmartRF Studio 作为接收器、以验证 HCI_LE_DTM 命令是否有效、但找不到用于 Transmitter_Test 命令的访问地址。 我看到 SIG 建议某些人使用0x71764129来执行所有 DTM 测试命令、但当我输入此访问地址时、它似乎无法正常工作。 HCI_LE_CC2642 命令的访问地址 Transmitter_Test 是什么?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、沭阳

    感谢您联系我们。 我们将对此进行研究、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沭阳、

    我建议使用另一个运行 host_test 的 CC26xx 器件并将 BTool 用作主机(\tools\ble5stack\btool)。 您可以阅读此应用手册、了解 如何使用蓝牙产品进行射频无线电测试

    我还能问一下、访问地址具体指什么?

    BR、

    David。